欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米电动夹爪:电驱新品引领降本增效,轻松替代气动夹爪

  • 2023.08.19 15:20:19
  • 米思米
  • 1042

在自动化技术的浪潮中,电换气已成为推动产业升级的重要力量。作为自动化领域的佼佼者,米思米紧跟时代步伐,匠心独运地推出了电驱新品——米思米电动夹爪及直线电机模组。这一系列创新产品的问世,不仅标志着米思米在电动化转型上的坚定决心,更为广大客户带来了降本增效体验。


米思米电动夹爪:电驱新品引领降本增效,轻松替代气动夹爪


米思米电动夹爪,作为3月最新上市的电驱产品,以其独特的电换气设计理念,重新定义了夹爪的未来。它巧妙地将复杂的配件、驱动器、控制系统等融为一体,实现了夹爪结构的全面简化和电气化。这一变革,让终端客户从繁琐的设计、选型、采购及组装流程中解脱出来,只需根据电动夹爪的型号进行整体选择,即可轻松完成安装调试,无需再进行复杂的气动配管作业。


更值得一提的是,米思米电动夹爪在替代传统气动夹爪方面展现出了显著优势。据测算,采用电动夹爪替换气动夹爪后,总体方案成本最高可降低31%,设计时间最高可节省51%。这意味着,客户不仅能享受到更低的成本,还能在更短的时间内完成项目的开发和部署。在机种切换时,电动夹爪更是展现出了无与伦比的灵活性,仅需通过切换系统程序即可实现,无需调整夹爪和传感器的位置,大大减少了待机时间,提升了生产效率。


米思米电动夹爪:电驱新品引领降本增效,轻松替代气动夹爪


此外,米思米电动夹爪还具备多点控制和局部张开的功能,能够轻松应对各种工件的频繁切换和复杂工况。其速度和夹持力度均可精确控制,有效避免了工件变形、夹伤、掉落等意外情况的发生,确保了生产过程的稳定性和安全性。这些优势,使得米思米电动夹爪在同类产品中脱颖而出,成为了众多客户的首选。

 

在市场竞争日益激烈的今天,米思米不仅凭借卓越的产品性能赢得了客户的青睐,更以实惠的价格和丰富的技术信息赢得了市场的广泛认可。购买米思米电动夹爪后,客户还将获得免费的PLC编程案例参考,助力其更好地掌握和应用这一先进技术。

 

综上所述,米思米电动夹爪作为电驱新品的杰出代表,不仅实现了降本增效的目标,更为自动化行业的转型升级提供了有力支撑。在未来的日子里,我们有理由相信,米思米将继续秉承创新精神,推出更多优质产品,为自动化工业的发展贡献更多力量。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities